This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA210:电源电流消耗

Guru**** 2867140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1063567/ina210-supply-current-consumption

器件型号:INA210

可能涉及的人员、

在 kΩ 等效输入电阻为2.5 μ A 的 ADC 以及在3.3V 和12V 电源下供电时、您是否知道 INA210x 系列放大器的最小和最大电源电流消耗?

谢谢、

直流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有几个电流将影响 INA 的电流使用、输入偏置电流、输出电流和静态电流将确定您将在 INA 上看到的电流消耗。  

    这些单独的电流取决于特定的电路参数。 数据表概述了各种电路参数的预期电流。

    需要考虑的最重要的一点是 INA 是否能够提供所需的输出电流。 在图10下方、可以看到基于输出电压的输出电流。 根据您的工作输出电压、INA 将能够提供图10中绘制的电流。 一旦您确定 INA 能够提供所需的电流、您将能够计算输出消耗的电流。

     

    下一个要研究的电流是输入偏置电流、该电流可能会根据共模电压而变化、请参阅下图11。

    可在数据表的电气特性表中找到静态电流。

    如果您有任何其他问题、请回复

    此致、

    Castrense