This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1701-Q1:短路灌电流

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1701-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1063732/tlv1701-q1-short-circuit-sink-current

器件型号:TLV1701-Q1

大家好、

我是否可以询问短路灌电流的含义?

TLV1701-Q1红色框中的指示器是否意味着输出端子对电源短路、内部有一个保护电路可控制20mA 时的最大灌电流? 器件不会损坏?

客户希望确认输出电压是否短接至32V、此器件是否不会损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值表(第7.1节)中的条目可保证器件不会损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amelie、

    它不会立即损坏、但最终会因热失控而损坏。

    输出会将电流限制在大约20mA、但在小型封装中、输出级上耗散的电流为20m*32V=640mW。

    假设 SC-70封装 的温度上升幅度为0.64W * 222.5C/W = 142°C (立即)、因此在某个点会出现故障。

    如果输出可能与电源短路、则需要外部限流(电阻器)或散热器上的外部分立式晶体管。

    这些器件是低功耗器件、不适用于高电流。