This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA128:能否直接更改为 INA828和 INA818?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: INA828, INA818, INA128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1063583/ina128-could-it-be-directly-changed-to-ina828-and-ina818

器件型号:INA128
主题中讨论的其他器件:INA828INA818

各位专家:

我知道 吗、可以将 INA128直接更改为 INA828和 INA818吗?

由于它们是 P2P、因此增益公式也是相同的。

感谢你的帮助。

BR、

陈亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您发帖。 是的、只要它们是 P2P 并共享相同的增益公式、您就可以直接更改它。