This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL022:Vs+= 5V 单电源时的 VCM

Guru**** 2813915 points

Other Parts Discussed in Thread: TL022, LMV358A, LM358B, TLV9002, LM358LV, TLV9302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1062785/tl022-vcm-at-vs-5v-single-power-supply

器件型号:TL022
主题中讨论的其他器件: LMV358ALM358BTLV9002LM358LVTLV9302

您好!

客户选择 TL022而不是 NJM022M、但使用单电源。
我认为在使用具有单个5V 电源的产品时、余量是相同的(最高3V、典型值2V)、这是正确的吗?

NJM022M 与数据表中的 TL022相同、但实际使用电压似乎约为1V。

TL022是否有类似的数据?


否则、我将选择 RRO 的 OPAMP。

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、

    如果不是、

     x 我会选择 RRO 的 OPAMP。    -->我检查客户所需的 VCM 并选择合适的产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉再次打扰你。

    我先前连接的图是输出摆幅。 我很抱歉。

    我想知道的是共模输入范围(使用单个5V 电源时)。
    我认为余量不会改变、但如果您有任何数据、请告诉我。

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表要求两个电源轨都具有3V 的余量。 但这是在最坏情况下保证其他电气特性的范围。 原理图表明、典型行为将类似于 NJM022M。

    这对于单个5V 电源来说不是一个好的运算放大器。 您可以使用 LM358B (需要正余量)或更好的一些低电压 CMOS 器件、例如 LM358LV、LMV358A 或 TLV9002。 (LM358LV 和 LMV358A 实际上具有轨到轨输入、但正轨附近的特性更差、无法保证;请参阅其数据表的第7.3.2节。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好!

    TL022的使用年限至少为48年(基于数据表第1版)。 2V 的净空是可以的(对于0C 温度器件)、否则任何人都无法在+/-2V 时使用它。  对于5V、有大量更好的替代方案。 请参阅 Clemens 列表。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron-San:

    感谢您的回答。
    我在客户要求时确认了该器件、但我想建议使用另一个器件。

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、

    仅适用于5V 操作的 TLV9002;对于高达40V 的电压、请尝试 使用 TLV9302

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron-San:

    感谢您的善意。