This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR117:电流环路

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1062371/xtr117-current-loop

器件型号:XTR117

如何使用 音频变压器将 HART 信号耦合到 XTR117电流环路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dashan、

    高速可寻址远程传感器(HART)协议支持通过 移频键控(FSK)方法传输音频数据(数字)、该方法使用调制音调生成数字信号、传输包含电话号码的数字信息。 数据传输速率为1、200bps、使用1、200Hz 和2、200Hz 频率分别表示二进制1或0、请参阅下面的链接。  

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/posts/back-to-the-basics-what-is-hart-protocol-and-how-does-it-work

    https://www.ti.com/lit/ug/tidudf6/tidudf6.pdf?ts=1639568980487&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如何使用 音频变压器将 HART 信号耦合到 XTR117电流环路?

    我假设音频信号已经数字化并通过音频变压器进行传输;您需要将音频变压器耦合到 XTR117、并将 FSK 调制信号转换为4-20mA 电流环路。  

    在上面的图2或下面的应用手册中、显示了 HART 信号如何与具有4-20mA 电流环路的 V-I 转换器耦合。 HART 信号将进行电容耦合、并通过上图中的公式2将电压信号转换为 I_HART。 XTR117是 V 至 I 转换器、相当于上图2中标记为蓝色的框。 XTR117具有100的电流增益(相当于1 + R3/R4)、并通过发送器将 HART 信号传输到4-20mA 电流环路。  

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa306/sbaa306.pdf?ts=1639511906390

    在2线4-20mA 电流环路变送器的接收器侧、4-20mA 电流信息可通过固定电阻器(例如250Ω Ω 或其他 R 值、其中 FSK 的振幅= I_LOOP * R_VALUE)将其转换回 FSK 电压数字表示形式。   

    我们应该能够在 Tina 仿真中模拟4-20mA 数据传输的概念。 如果您需要更多助手、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dashan、

    我将关闭此查询。 如果您有其他问题、您仍可以通过 E2E 论坛重新打开该主题或创建新主题。  

    最棒的

    Raymond