This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:更小的器件替代产品

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240, INA293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1063134/ina240-smaller-device-alternative

器件型号:INA240
主题中讨论的其他器件: INA293

您好!

我们的客户喜欢用于 FOC 电机应用的 INA240、但他们的空间受限。  它们也关心 EMI/噪声。   

您能否推荐一些占用空间较小的替代产品?

其他一些细节...两组参数:

VCC = 3.3V、Vbus = 48V、 Imax = 20A、PWM = 45kHz。  

VCC = 3.3V、Vbus = 24V、 Imax = 5A、PWM = 45kHz。  

开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开尔文、  

    客户在设计中在何处实现器件? 它们是执行高侧、低侧还是线路感应? 这将对潜在的替代建议产生很大影响。 也就是说、INA240在这一领域将很难打败。 考虑到 PWM 信号的频率、假设这是内联感应、我建议查看 INA293。 这会将共模电压低至-4V、因此该器件可以处理任何电感反冲、并且器件的全信号带宽超过1MHz、因此它们应该能够在整个 PWM 信号上保持良好的信号完整性。 不过、在这里需要进行一些权衡:INA293没有 PWM 抑制功能、而 INA293在信号幅值非常小的情况下会失去少量带宽、因此根据其波形的幅度、信号最小值可能会出现一些失真。  

    INA293采用 SOT 23-5封装、因此比 iNA240的 TSSOP-14小得多。