This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2376:与电源故障有关的异常行为的详细信息

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1063361/opa2376-detail-of-abnormal-behavior-concerned-with-power-supply-failure

器件型号:OPA2376

大家好!

在以下情况下、您能告诉我您的商品的行为吗?

案例1:
IN+和 IN-引脚在没有电源的情况下以0.5V 至5.0V 的电压输入信号。 (V+= V-= GND)
如果器件受到损坏、请告诉我损坏模式的详细信息?
案例2:
电源电压高于绝对电源电压。 这意味着"V+超过7V 且 V-与 GND"。
如果器件受到损坏、请告诉我损坏模式的详细信息?

最恰当的考虑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    情况1.

    由于每个输入引脚和电源轨之间都有反向偏置 ESD 二极管、因此在电源引脚接地的输入引脚上施加大于0.5V 的电压将正向偏置 ESD 二极管、 除非通过二极管的输入电流限制为10mA 或更低、否则可能会导致损坏 (例如、使用500欧姆串联电阻(R=5V/10mA)。

    情况2.  

    如果总电源电压 Vsup_total =(V+)-(V-)大于7V、则器件可能会损坏。  当(V-)= 0时、这意味着您不能使用(V+)>7V。