This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9061:与电源故障有关的异常行为的详细信息

Guru**** 2501385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1063355/tlv9061-detail-of-abnormal-behavior-concerned-with-power-supply-failure

器件型号:TLV9061

大家好!

在以下情况下、您能告诉我您的商品的行为吗?

案例1:
IN+和 IN-引脚在没有电源的情况下以0.5V 至5.0V 的电压输入信号。 (V+= V-= GND)
如果器件受到损坏、请告诉我损坏模式的详细信息?
案例2:
电源电压高于绝对电源电压。 这意味着"V+超过6V、V-与 GND"。
数据表中有"永久性损坏"的描述、这意味着"永久性损坏"是什么?

最恰当的考虑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入和电源轨之间有 ESD 保护二极管。 超出范围的电压允许电流流入 V+;这会烧毁二极管和裸片上的任何东西。 即使电流受到限制(请参阅绝对最大额定值中的脚注(2))、该电流也会升高 V+电压并为与其连接的任何器件部分加电。

    高于6V 的电压会破坏芯片上组件之间的隔离。 通常、栅极和内部 MOSFET 通道之间的隔离是最弱的部分。 即使隔离不会立即击穿、也 会因 强电场引起的电迁移而降级;典型的症状是泄漏电流增加。