This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2082:TJ 最大值(工作)和 θ 结/外壳底部

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1061533/tle2082-tj-max-operating-and-theta-junction-case-bottom

器件型号:TLE2082

您好!

我想知道热分析的以下参数:

最高结温(工作)

热阻结至外壳(底部)

TLE2082ID 的示例

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matan、您好、

    它是150C、基于数据表中的此表

    TA 125额定功率/降额因数= 25C

    • 散热外壳 TJC (顶部或底部),除非使用散热器,否则不有用,Ψ JT 是关键参数

    –SPRA953C–2003年12月–2016年4月修订

    《半导体和 IC 封装热指标》

    –https://www.ti.com/lit/pdf/spra953

    我将请求一个模型来获取数据。 模型请求最多可能需要2周、但通常要快得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matan、

    TLE2082ID 模型已完成。

    Theta JC,顶部:50.8 C/W
    Theta JB:54.1 C/W
    PSI JT:8.7 C/W
    PSI JB:53.3 C/W