This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 光电二极管放大器电路有问题

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1062750/problem-on-photodiode-amplifier-circuit

主题中讨论的其他器件:LMP7721

希望构建一个电路,一个连接到放大器 的传感器(INFRED),

要求:

传感器 上的波长为900nm。

2.光强度5mW\cm2 *(2mm*2mm)。

3.希望电路的精度级别非常大。

我必须使用哪些组件才能获得良好的结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要提供预期的输入电流范围、源电容和所需的跨阻增益以及任何速度要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我需要组件(放大器和传感器)、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ward、

    我必须使用哪些组件才能获得良好的结果?

    正如 Michael 所建议的、光电二极管传感器种类繁多、制造商将满足您的要求。  大多数 Si bassed 光电二极管传感器应在近800-900nm 的 NIR 区域中以照片灵敏度达到峰值。 因此、其他运行参数变得很重要、例如源电容(传感器速度)、运行温度、电路增益等。 我想为您找到一款可靠耐用的低噪声、低 NEP 和高质量光电二极管传感器。  

     您正在寻找的光强度为5mW\cm2 *(2mm*2mm)或5mW/cm^2 * 0.04cm^2 = 0.2mW @900nm。 如果我假设照片敏感度为0.3A/W @900nm、则最大电流可为0.3A/W * 0.2mW = 0.06mA 或60uA、这一点不难从慕斯、DigiKey 或 Newark 和其他分销商处找到。

    我们的高灵敏度 TIA 运算放大器之一是 LMP7721、但根据 uA 输入电流范围、应用可能不需要 它。  

     您的应用中有哪些可用的电源轨?  

    所需的 TIA 输出电压是多少?

    NIR 感应应用是什么? 是用于通信吗?

    什么类型的光源来自900nm? 是 NIR 激光二极管吗?

    下面是采用 LMP7721的 TIA 电路示例。 请告知我们上述要求。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ward、

    如果您希望遵循 TIA 应用手册、则如果您的应用是相同或相似的、这将是很好的。  

    https://www.ti.com/lit/ug/tidu535/tidu535.pdf?ts=1639675152723&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    封装是检测器的仿真、因为光电传感器规格已更改。  您可以按照应用手册进行进一步修改。  

    e2e.ti.com/.../OPA320-TIA-12162021.TSC

    请记住、探测器的光入射角非常具体或大约为10度。 该传感器适用于以下不是精密光检测的应用。 如果应用的光源窄带约为900nm、则可能需要对 TIA 的增益电阻器进行一些调整。 目前、典型电流为135uA、额定电流为1000 lux、即标准光源(宽带光频谱)。 如果使用窄带900nm 光源、则需要重新表征或测量典型电流值。  

    根据您的要求、这可能是发射光强度均匀的激光二极管 NIR 源。 最好是在感应元件前面使用扁平玻璃基板、而不是环氧树脂安装透镜、尤其是这是一种精密安装应用。 使用环氧 LED 型安装时、如果准直光束具有特定直径、并且不能始终投射到探测器上、则可能会遇到光学对齐问题。 同样、光电二极管封装/安装的选择可能取决于应用、我没有相关信息。   

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond