This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4130EVM:3D 模型和 EVM 尺寸

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4130EVM, THS4130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1062742/ths4130evm-3d-model-and-evm-dimensions

器件型号:THS4130EVM
主题中讨论的其他器件: THS4130

大家好、

对于客户的机械设置、 我们是否有 THS4130EVM 的 CAD 模型或步骤文件?  任何显示 EVM 尺寸以及如何将其安装到面板的支持文档都将对我们有所帮助。

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jejomar、

    我正在努力获取您请求的文件。  一旦我拥有了更新和文件、我就会作出回应。   

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jejomar、

    请参阅随附的 THS4130光绘文件的 zip 文件夹。  这些信息将为您提供必要的信息、以传达给您的客户。

    请注意、TI 设计 EVM 用于评估、不设计带有安装孔的 EVM PCB。  这些电路板不适用于任何最终硬件或产品设计。

    如果您和您的客户迫切需要安装此 EVM 以进行评估、我建议不要将包含 VCC/VEE 电源信号的孔用作安装位置。


    e2e.ti.com/.../THS4130-Gerbers.zip

    最棒的

    阿尔茨