This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA302-Q1:了解两个电流感应放大器在并行中的行为

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: INA381-Q1, INA302-Q1, INA240-Q1, INA302, INA240, INA381

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1061165/ina302-q1-understanding-behaviour-of-two-current-sense-amplifiers-in-parralel

器件型号:INA302-Q1
主题中讨论的其他器件:INA381-Q1INA240-Q1INA302INA240INA381

尊敬的 TI 团队:

我想用  INA302-Q1或 INA381-Q1替换我们现有的过流锁存电路(充电和放电-使用 INA240-Q1和比较器+分立式组件设计)。

重新设计我们计划仅用于减少设计中的组件数量。

由于电流感应 IC (INA240A2)比任何其他 IC 都非常精确、因此我想重新输入它、并将 OC 比较器+锁存部分替换为  INA302-Q1或 INA381-Q1

在本例中、我必须使用两个电流感应 IC。 我想了解2个 CSA 是否存在任何并行问题。  

我们期望 INA240A2部分在没有新的并行 CSA ( INA302-Q1或 INA381-Q1)的情况下会出现错误

请查看并提供您的反馈、以便进一步开展设计活动。  

我准备好了一个手绘方框图。 将通过 DM/私人消息/邮件共享

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将两个 CSA 并联的主要问题是电流感应放大器的 IB (输入偏置电流)。 因此、创建相同的感应点并将两个 CSA 连接到该感应点非常重要。 如果您在另一个 CSA 的感测线路上并行连接、则会出现错误。  

    下一个问题是考虑两个 CSA 的电压范围。 当超出绝对最大额定值时、CSA 中会激活保护二极管、这会改变 CSA 的行为、从而可能导致其他 CSA 的输出出现错误。

    如果您想让我看一下手绘草图、我可以看一下。

    此致、

    Castrense

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 C卡斯 特伦斯:

    非常感谢您的详细解释。
    我们将在布局中处理的感应点。 此外、我们的设计还包括:过流检测和锁存器中的10A-20A 误差(对于500A 范围)仍然是可以接受的。  

    在我看来、两个 CSA 的 Voltgae 范围不会成为问题、因为 CSA 在低侧分流器上运行。 如果我错了、请回答正确

    我通过 PM 分享了手部防滑图。 请查看并分享您的反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、在进一步了解 INA 要求之前、您已经专门介绍了具有比较器和电流监控功能的 INA381和 INA302。 我知道您非常渴望保留 INA240。 也许我们应该尝试找到一个只具有比较器输出的 INA? 或者可以用一个芯片(如 INA381、但更准确)替代建议的双芯片系统的 INA?

    2、如果有任何开关和电感、则可能会出现负尖峰、该尖峰可能超过负绝对最大额定值。

    要获得更多帮助、我需要了解有关系统的更多信息、您可能不想在线分享。 如果您愿意、我们可以启动电子邮件主题以进一步探讨。

    此致、

    Castrense

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 C卡斯 特伦斯
    我已发送电子邮件。 请检查并提供您的馈送