This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA332:INA332的输出有问题。 它不遵循基准。

Guru**** 2664065 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9051, INA332, TINA-TI, TLV9052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1061030/ina332-problem-with-output-of-ina332-it-not-followed-the-reference

器件型号:INA332
主题中讨论的其他器件:TLV9051TINA-TITLV9052

正如标题中所说的、我用原理图放大了 IN+和 IN-之间的差异。

因此、当 IN+等于 IN-时、我希望输出将是 基准值。  但这不会发生。

在本例中、我希望输出为1V、但当 IN+等于 IN-时、我的读数为200mV。

原理图:

信息:

VCM (共模): 1.5V
增益:380
VREF:1V

VCC:3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcus、

    正确的做法是您应该测量1.0V + Vos*增益,其中电路增益= 378.6V/V  

    从随附的原理图中可以看到一切正常。 您能否检查输入并确保输入端具有接地偏置电流返回路径?  

    封闭是供您参考的仿真。  

    e2e.ti.com/.../INA332-Vout-Issues-12092021.TSC

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复和关注。

    我们使用的是惠斯通电桥、4个电阻器的值为10KOhms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcus、

    请从 TLV9051移除1uF 电容器、并将其放置在235k Ω 电阻器的另一侧。 运算放大器不喜欢驱动电容器、因为它会在反馈环路中产生额外的极点。 请告诉我这是否能修复它。  

    这是您的 INA332配置:

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我错误地将其标记为"已解决"、我进行了更改、输出以相同的行为继续、我将尝试测量噪声/增益以尝试帮助找到一些新的解决方案。  我很快就会带来新闻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcus、

    您的电路应根据您之前的说明测量以下电压。 VREF 应在1.0V 时测量、VCM 配置为1.5VDC。 输出端的传递函数为 Vout =增益*(Vin+- Vin-)+ Vref、其中增益= 378.6V/V 且(Vin+- Vin-)= 0、没有输入激励或惠斯通电桥是平衡的。   

    所示为 TINA-TI 仿真。 如果在上述条件下仍在200mV 下测量 Vout、请检查您的接线连接。 如果您有其他问题、请告诉我。  

    e2e.ti.com/.../INA332-Vout-Issues-12102021.TSC

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FIZ todas essas medições e tudo condiz com a sua imagem, com exceção da saída ó, que ao inv é s de ser 1V,é 200mV...

    非常奇怪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcus、

    您是否将 TLV9052器件与散热焊盘配合使用? 需要使用散热焊盘连接到设计中的负电源轨或 V-。 对于单电源轨、散热焊盘需要接地。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不使用此封装、而是使用 MSOP-8...

    我发现很奇怪、没有仿真的结果、值和连接都是正确的。

    在另一个测试中、我们采用 TLV 并在基准引脚上放置一个可变电压源、问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcus、

    很遗憾听到您仍有问题。  

    您能否更换 PCB 上现有的 INA332器件? 如果所有引脚和反馈连接正确、我不明白为什么会出现此问题、除非 IC 因某些未知原因而损坏。  

    下面是 Vcm 和 Vout 线性关系、您的系统配置在边界内运行。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发送组装电路板进行分析是否合理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcus、

    在平衡惠斯通电桥且 Vcm = 1.5V 的情况下、在标记为绿色的节点处测量的电压是多少? 当差分输入电压为0V 时、Vout = Vref =以绿色圆圈标记的节点。 请在执行测量时断开 R7电阻。  

    发送组装电路板进行分析是否合理?

    替换现有的 INA332器件并查看结果将会更快。 我假设您已检查了所有 PCB 布线(无布局错误)。  

    BTW、我假设 INA332器件是从 TI 授权经销商处购买的。 如果不是、您的猜测就像我的猜测一样好。 要发送电路板进行分析、需要花费更长的时间。 当然、您可以这样做、但必须说明电路不能正常工作的原因。  

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我设置了3个板、每个板具有不同的行为、一个输出我测量200mV、另一个500mV…… 我将执行您建议的测试、并将结果告诉您。  是断开 R7还是 R3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcus、

    请移除 R3或22Ω Ω 电阻器、该电阻器会将 INA332的 Vout 与 ADC 断开。  

    如果所有3个电路板配置相同、则 INA332的 Vout 测量值应相同。 请短接差分输入(Vin+- Vin-)= 0V、在移除22Ω 后测量 TLV9051输出端和红色"X"节点处的电压。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我做了你推荐的事情,问题仍然存在。。。

    即使输出错误、它也能满足我的应用需求、但我对这种运行方式有疑问、我发现它非常奇怪。

    我们可以发送一个评估板进行审核吗? 如果需要几天时间、我不介意、我只想了解问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcus、

    我们可以发送一个评估板进行审核吗?  

    您可以向我们发送 Gerber 文件、我将查看布局。 我们的设施将于本周结束时关闭、为即将到来的假期做好准备。  

    您能否对电路执行以下测试?

    1.移除 R1电阻器、将 R2电阻器短路->这将将电路增益配置 为5V/V 如果您将 INA332的输入短路或 Vin+= Vin-= VCM、则应在1V 或 Vref 节点处测量 Vout。 如果 Vout 仍在测量约为200mV-500mV、请移除 INA332仪表放大器并替换为新的放大器。  

    2.我假定您从 TI 授权经销商处购买了这些器件。 这些器件未损坏、例如过热(在制造和/或组装过程中或类似情况下)、电气过载等。 奇怪的是、所有三个 PCB 都显示了类似的问题。   

    最棒的

    Raymond