This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA260:多个 IC I2C 寻址问题

Guru**** 2390905 points
Other Parts Discussed in Thread: INA260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1062035/ina260-multiple-ic-i2c-addressing-problem

器件型号:INA260

你(们)好  
我们在电流设计中使用的是12个 INA260 IC。 当我们逐个安装时、直到安装第10个传感器时、没有问题
例如、如果 I ınstall 0x40至0x49、即使我移除了0x42、我也可以与0x42通信、但我无法与0x49通信 、这 种通信应该起作用 (看起来两个地址都是0x42地址)、当我移除足够的 IC 时、我可以与0x49通信。 我多次检查了寻址表、原理图、触点和引脚电压。  
是否有人在一行中使用16 INA260时尝试不使用缓冲器?
此外、我发现我们有2个不同的 INA 系列。 我还无法确认供应商。 我怀疑其中一个是否是假的  
VCC:3.3V
I2C 总线电压:3.3V

I2C 速度:使用 快速和标准设置尝试1k 10k 100k 400k  
I2C 上升时间:您可以检查所连接的图像。  
I2C 上拉电阻、1.5kOhm

 Rise UP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只有封装符号的顶行保持不变。 接下来的两行分别是日期代码和批次跟踪代码、它们将从批次变为批次。 根据这些符号、这两个器件分别于2020年7月和2018年10月生产。 仅凭此信息不足以判断其中一项或两项是否为假冒产品。

    我建议单独查看所有12个地址、以确保它们都能完美工作。 这将使我们有一定的信心、这确实是一个时序问题、一旦安装了全部12个器件、可能需要缓冲器。 由于黄线显示~400nS 的上升时间、这可能是根本原因。 通常、在快速模式下、上升/下降时间应为300nS 或更短。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我发现了问题。 我第二张照片左侧的芯片是假冒的。 我找到了一些带有 INA260的旧卡、并将其更换为我的卡。  
    即使 在1kHz 标准模式下、我也很容易测试到上升时间的问题、但问题不起作用。
    结果是  
    I260AI-07KG4-CPGD ->当它单独使用时,看起来就像工作一样。 当我们使用多个器件时、会出现一些问题。 (我没有检查精度和测量值)我们无法批准供应商。
    I260AI-8AKG4-AV03 -->工作正常,没有问题。  
    PS:在我的案例中、07KG4是假的、但我理解其他人的数字可能会改变。