This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG114EVM:输出不正确

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LOG114EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1062069/log114evm-incorrect-output

器件型号:LOG114EVM

您好!

客户对此 EVM 有以下问题、请参阅以下详细信息。

"

大家好、我购买了您的产品并尝试使用它、我对此有疑问

我尝试使用用户指南中的图11方法来使用输入电流、因此我使用10M Ω 将 BNC 电压输入更改为正确的电流输入、但 当我使用图12中的电阻基准输出连接 BNC 电压输入时、结果是不正确的(仅 V_BIAS) 当我不连接电流输入时、这是正确的

我连接输入的具体方法是:我使用带 BNC 电缆的电压输入,并将 BNC 接地端连接到高电流错误保护输入端  

并使用10M Ω 电阻将 BNC 信号(电压)连接到输入 I1、输入电压约为100mV  

其他信息:

我的输入电流范围约为1uA ~ 100uA。  实际上、当我使用"高电流误差保护输入"时 、输出没有变化、因此我没有有关它的数据 、但当我不使用 "高电流误差保护输入"时 、它可以正常工作、数据如下所示。

x 轴为 log10 (输入)、单位为 mV、然后我将100k 欧姆电阻与输入一起使用
Y 轴是输出轴,有一个偏移量可以使用它,我认为它大约是100nA,所以我将偏移量减去,然后结果与数据库类似。
"
提前感谢您。
此致、
梅纳德

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    如果我正确地解释了问题、则客户尝试重现图11的设置、其中 Rtest = 100kOhm、 扫描100mV 至10V 的 VIN 以获得1µA μ A 至100µA μ A 的输入电流、从而重现图13和表1中提供的结果图/表。

    请注意、需要允许 VIN 电压源悬空(大约 VBIAS ~2V)、其中高电流误差保护输入无法连接到 GND。  在上面的描述中、该帖子提到使用   BNC 电缆并将 BNC 接地连接到高电流错误保护输入。  请注意、此节点不得连接到 GND。

    请参阅下面的图11、VIN 源悬空、高电流误差保护输入悬空:

    请参阅仿真电路和仿真结果、其中的数据与 LOG114EVM 用户指南的表1一致。

    TINA 仿真文件:

    e2e.ti.com/.../LOG114_5F00_EVM.TSC

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Luis