This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA121和单极性电源

Guru**** 2867110 points

Other Parts Discussed in Thread: INA121, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1061529/ina121-with-single-polarity-power-supply

主题中讨论的其他器件:INA121TINA-TI

大家好、我正在尝试找到一种仅使用单个电压电源的 INA121的方法。 我创建了一个带有+/- 5V 双电源的 INA121的简单 TINA-TI 仿真、所有仿真都完全符合我的预期。 但是、如果我尝试将电源更改为单个+5V、并在负电源引脚接地的情况下将基准引脚设置为2.5V、使用相同的正弦输入、我只获得+2.5伏的直流输出。我已经看到121是严格的双极、 但我还看到了它在单电源下的使用参考。 如果对此问题有任何帮助,我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我根据您的描述进行了一个增益= 1V/V (未指定)的仿真。  

    括起来是上述图像的仿真。  

    e2e.ti.com/.../INA121-E2E-12132021.TSC

    请查看 INA121与 Vout 的 VCM。 最佳 VCM 应配置为大约3Vdc。  

    如果您有其他问题、请告诉我  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Ray 非常感谢您的快速回复和示例! 这个论坛仍然是一个瑰宝。

    我必须承认 VCM 问题令人困惑、我认为 VCM 是指共模电压。 我认为我了解差分输入如何消除两个输入端出现的相同电压。 但是、此示例代表了我第一次在电压源处插入偏置电压(这反映了我的无知、而不是更多!)。 您能否解释为什么将3V 与电源串联、您能否向这位不包括在内的人解释、在基准= 2.5V 但不使用单电源的双电源(+- 5V)情况下、为什么一对接地电阻可用作输入? 有趣的是、我引入了一个匹配电阻器来代替3V 偏置电压并在输出中产生混乱。 因此、我了解为何仅提供接地路径对于单个电源设置不起作用。

    希望这其中的一些有道理。 再次感谢您的快速回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    共模输入电压 VCM  定义为输入电压范围 、当输入施加到运算放大器的 Vin+和 Vin-端子时、运算放大器的输出将以线性方式响应。 对于 INA121仪表放大器、数据表中列出了这些规格、如下图所示。 当仪表输出电压以线性方式运行时、仪表输出电压传递函数被描述为:Vout =增益*(Vin+- Vin-)+ Vref。  

    对于一个基准= 0V 的双电源(+/- 5V): 当增益= 1V/V 时、VCM 和 Vout 关系定义如下 这种关系是根据 INA121的数据表规格生成的、如上所示。可从 TI 的模拟工程师计算器获取下图、该计算器的链接如下。 该工具旨在帮助用户更轻松地了解 VCM 和 Vout 之间的关系。   

    https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC

    下面的仿真是双电源电压和 Vref = 0V。  

    如果是基准电压= 2.5V 的双电源(+/- 5V)、但不是单电源? :VCM 和 Vout 之间的关系可在下图中找到。  

    下面的仿真是双电源电压和 Vref = 2.5V。 另请参见随附的 TINA-TI 仿真。  

    e2e.ti.com/.../INA121-E2E-Gain-1-12142021.TSC

    如果是基准电压= 2.5V 的单电源(+5V)、  则 VCM 和 Vout 关系由之前的回复生成。

    请记住、Vout 与 VCM 之间的关系必须位于给定形状的边界内、该形状由电源轨电压、增益、Vref 和 VCM 的输入电压决定(以绿色线显示)。  当在给定形状的中心配置绿线或 VCM 时、可以针对给定的输入和输出关系最大程度地提高输出电压与 VCM 之间的关系。   

    如果 您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。
    感谢您的新回复。 感谢您提供分析仪软件的链接。 我更好地了解如何将输入偏置到单电源 INA、并且您促使我在更基本的层面上研究仪表放大器的结构和运行情况以及这种情况的发生原因。
    再次感谢大家。
    Bob Edwards