This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF198QML:如何设计样片&放大器;保持芯片保护环?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LF198QML

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1061963/lf198qml-how-to-design-sample-hold-chip-guard-ring

器件型号:LF198QML

在图片上方、绿色图案位于 PCB 顶层、红色图案位于 PCB 底层、这使得它们看起来彼此重叠。

U43是 LF198 (采样保持)芯片、引脚(5)是输出引脚、引脚(6)是保持电容器引脚、C48是保持电容器。

我将为采样保持芯片设计防护环、但如上图所示、应用防护环时是否有问题?

如果防护环图案设计错误、请检查防护环的应用方式。  

谢谢

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woo、

    以下是有关我们传统的超低输入电流运算放大器之一的保护环的评论:

    “保护”模式应 完全围绕高阻抗输入引线,并 应连接到 信号输入电势处的低阻抗点。
    对于 LF198QML、您似乎正在尝试最大程度地减小可能影响连接到引脚6的保持电容器的泄漏电流。 如果这确实是 您尝试执行的操作、数据表图24显示了保持电容器引脚的保护技术。 在这种情况下、保持电容器输入引脚6是高阻抗输入引线、周围是引脚5呈现的低阻抗输出。
    此致、Thomas
    精密放大器应用工程