This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2210:散热焊盘连接

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1062249/opa2210-thermal-pad-connection

器件型号:OPA2210

数据表指出、对于 WSON 封装、散热焊盘必须焊接到印刷电路板上、以实现散热和机械性能。

但我无法找到散热焊盘应该连接的位置。

我想将焊盘连接到 V-应该是正确的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suzzi、

    是的、您的建议是正确的;散热焊盘应该被连接至 V-(负电源)。  我已验证散热焊盘 与裸片底部之间是否连接了导电裸片、这意味着基板将以电气方式连接到散热焊盘、因此需要偏置到 V-。

    我们会将其转发给团队、以便在下一个修订版本中将其添加到数据表中。

    此致、
    Mike