This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2991:OPA2991

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1062073/opa2991-opa2991

器件型号:OPA2991

您好、Carolina、

在 vido 故障排除提示运算放大器- CMRR 视频中、了解该过程

问题1

如果我们在放大器第6页下载如何测试 CMRR 的文档,您能向我解释一下,移动 AOP 的电源和输出电压与移动的 VCM 相对应 吗?

问题2.

如何根据这些测试条件选择 V+和 V-电压?

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 这里的诀窍是运算放大器并不真正知道"接地"信号、并且可以用于不同的电位、而只是 V+和 V-之间的最大电压差。 如果您的输入共模保持恒定、您可以在输入周围扫描电源、而不是在电源周围扫描输入。  
    2. 所选的测试条件可显示两个输入级的 CMRR。 对于轨到轨放大器、您需要具有互补的 PMOS 和 NMOS 输入级、但在两个区域之间转换时、您将会降低 CMRR。 以下视频对此进行了讨论: https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-input-and-output-limitations-common-mode-voltage 

    我强烈推荐有关运算放大器的 TI 高精度实验室(training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-introduction-0)系列、其中涵盖了有关运算放大器的大量有用材料。

    最棒的
    Jerry