This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM311:外部电阻器失调电压

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: LM311-N, LM311
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1060919/lm311-external-resistor-offset

器件型号:LM311

您好!

我们对如何 根据外部电阻器计算失调电压有疑问?

在本例中、我们要增加 IN+上的偏移、那么我们是否应该分配更多电阻来实现平衡? 例如、平衡时为3k + 1.6k、平衡时为3k + 1.4k?

使用的电阻值较高(~ 10K 欧姆)是可接受的(在应用部分中为3K)。

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    平衡引脚连接到前端差分对中的发射极电阻器。

    平衡电位计放置在这些引脚上、并进行调节以略微改变尾电流、从而将失调电压校正几 mV。

    可以使用固定电阻器添加固定偏移、但我会警告每个器件的电流和偏移略有不同。 匹配电阻器值对于精度至关重要、而不是绝对电阻器值、因此实际内部电阻器值可能会有几个百分比的变化(只要它们"相等")。

    不同制造商(TI 和 Ex)的电流之间存在差异。 National [LM311-N]和竞争对手(如 ST 和 NJR)-因此需要为该特定制造商选择电阻器、因此需要重新计算第二个电阻源。

    他们计划添加多少偏移量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于我们的应用、我认为拥有固定的绝对偏移并不重要。 我们需要解决的问题是 PCB 布线拾取的噪声。

    当输出路由到 CPU 时、我们将 LM311用作过零检测器和电平转换器。 负极输入接地。 U4的输出在输入端未施加信号时具有50Hz (在我们的情况下)噪声。

    我们只需要偏移足够高、以便滤除噪声级别。 并为其他器件添加安全裕度。  我们不想在输入端放置滤波器、因为我们必须能够测量50Hz 和60Hz 信号。

    非常感谢您的帮助、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    您能否提供原理图? 如果信号中存在固有噪声、它们需要添加迟滞或提高阈值电平。

    还要注意、LM311不是接地感应输入、且输入范围有限、因此如果由单电源供电、则"GND"超出输入范围(VCC-+ 0.5V 至 VCC+- 1.5V)。 它们是否使用双电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    我单独通过电子邮件向您发送了原理图。

    谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此线程、因为它脱机。