您好!
我们对如何 根据外部电阻器计算失调电压有疑问?
在本例中、我们要增加 IN+上的偏移、那么我们是否应该分配更多电阻来实现平衡? 例如、平衡时为3k + 1.6k、平衡时为3k + 1.4k?
使用的电阻值较高(~ 10K 欧姆)是可接受的(在应用部分中为3K)。
谢谢、Keith
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Keith、
平衡引脚连接到前端差分对中的发射极电阻器。
平衡电位计放置在这些引脚上、并进行调节以略微改变尾电流、从而将失调电压校正几 mV。
可以使用固定电阻器添加固定偏移、但我会警告每个器件的电流和偏移略有不同。 匹配电阻器值对于精度至关重要、而不是绝对电阻器值、因此实际内部电阻器值可能会有几个百分比的变化(只要它们"相等")。
不同制造商(TI 和 Ex)的电流之间存在差异。 National [LM311-N]和竞争对手(如 ST 和 NJR)-因此需要为该特定制造商选择电阻器、因此需要重新计算第二个电阻源。
他们计划添加多少偏移量?
您好!
对于我们的应用、我认为拥有固定的绝对偏移并不重要。 我们需要解决的问题是 PCB 布线拾取的噪声。
当输出路由到 CPU 时、我们将 LM311用作过零检测器和电平转换器。 负极输入接地。 U4的输出在输入端未施加信号时具有50Hz (在我们的情况下)噪声。
我们只需要偏移足够高、以便滤除噪声级别。 并为其他器件添加安全裕度。 我们不想在输入端放置滤波器、因为我们必须能够测量50Hz 和60Hz 信号。
非常感谢您的帮助、Keith