This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA302-Q1:双向过流锁存器和放大器;两个并联 CSA

Guru**** 2924060 points

Other Parts Discussed in Thread: INA381-Q1, INA302-Q1, INA240-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1061154/ina302-q1-bi-directional-over-current-latch-two-csa-in-parallel

器件型号:INA302-Q1
主题中讨论的其他器件:INA381-Q1INA240-Q1

尊敬的 TI 团队:

我想用  INA302-Q1或 INA381-Q1替换我们现有的过流锁存电路(充电和放电-使用 INA240-Q1和比较器+分立式组件设计)。

重新设计我们计划仅用于减少设计中的组件数量。

由于电流感应 IC (INA240A2)比任何其他 IC 都非常精确、因此我想重新输入它、并将 OC 比较器+锁存部分替换为 INA302-Q1或 INA381-Q1

在本例中、我必须使用两个电流感应 IC。 我想了解2个 CSA 是否存在任何并行问题。  

我们期望 INA240A2部分在没有新的并行 CSA ( INA302-Q1或 INA381-Q1)的情况下会出现错误

请查看并提供您的反馈、以便进一步开展设计活动。  

我准备好了一个手绘方框图。 将通过 DM/私人消息/邮件共享