This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA567:OPA567的 EVM

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA567

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1061491/opa567-evm-of-opa567

器件型号:OPA567

大家好、

我们是否有用于 OPA567的 EVM? 客户希望使用 EVM 评估性能。 您能帮您检查一下吗?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    以下是我的同事有时之前的回复。  

    "没有特定于 OPA567的 EVM、经审阅后、 通用运算放大器 EVM 似乎不支持 VQFN 封装。 我检查了一下可能还有什么东西、但发现 除了 VQFN CAD/CAE 封装外、除了产品网页上没有其他可用的东西。"

    我再次检查了它、目前看不到相关的 EVM。 最好的选择是找到 QFN-12 5x5mm 1.0mm 间距的分线板并自行制作电路; 或者、如果您想要快速测试电路、您可以将 IC 倒置并将注塑表面环氧树脂到 PCB、分线板或插座等上、并将导线直接焊接到 IC 的触点引脚上。  您也可以执行仿真、这是一种更简单的方法。  

    如果您有其他问题、请告诉我。

    最棒的

    Raymond