This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8601:PSpice 模型不匹配数据表

Guru**** 2510755 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP8601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1061386/lmp8601-pspice-model-not-matching-datasheet

器件型号:LMP8601

大家好、

我下载了 LMP8601的 PSpice 模型、引脚分配与数据表不匹配。 下面是我在 PSpice (左)和数据表(右)中看到的内容。 我在 Spice 模型上使用正确的 DS 引脚相关性注释了一个 snip。  

这些关联是否正确? 这是否是 Spice 模型的已知问题?

谢谢、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    许多 SPICE 模型都使用与实际器件引脚编号不相关的引脚编号。 当一个器件可以采用各种封装和/或引脚排列时尤其如此、但由于芯片的功能相同、因此只需要一个 SPICE 模型。

    通过查看库中的各种模型、我看到了这种情况的多种情况、对于大多数模型、模型引脚编号实际上不随模型符号一起显示、因为它是针对 LMP8601的、因此增加了混淆。 总的来说、SPICE 引脚编号不必与实际器件引脚编号相对应、当然只有引脚名称才能相对应。

    如果需要、可以通过修改模型.olb 来关闭 SPICE 引脚编号的显示。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的指导。 错误的引脚标签会怎么样?

    SPICE 模型有一个"RF"引脚和"IN2"引脚、这两个引脚都不在数据表中。 通过消除引脚、可以看出它们分别为 A1和 A2、但并不清楚。

    有什么想法吗?

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    是的、我同意引脚名称不清零、但您的扣减是正确的、因为 A1连接到内部100kΩ Ω(RF)、A2连接到第二级放大器(K2)输入。 我将 把这个放在我们的队列 中以进行纠正。

    最棒的

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了。 谢谢 Peter!