This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199-Q1:阶跃响应、共模电压瞬态响应

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: INA199, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1061242/ina199-q1-step-response-common-mode-voltage-transient-response

器件型号:INA199-Q1
主题中讨论的其他器件:INA199TINA-TI

大家好、  

我们是否有 INA199A1 阶跃响应共模电压瞬态响应(&C)的任何测试数据?

在 INA199数据表中、我们有图14和15。 但它们适用于 A3版本。 我们希望看到 A1版本数据。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有针对 INA199A1的阶跃响应和共模电压瞬态响应的任何测试数据。

    对于共模电压瞬态响应、由于它们属于同一系列并且具有增益变化、并且它们之间的 CMR 值没有变化、我们可以假设它们的行为非常相似。 如果我们尝试非常精确、A1将会稍好一些、因为用于增益的电阻器网络值(增益更小)。  

    对于阶跃响应、由于增益不同、它们将达到不同的输出电压。 在相同测试条件下、A1型号将达到0.5V、而不是 A3型号将达到的2V。 由于它们具有相同的压摆率、我们可以假设 A1的稳定状态将比 A3型号略快一些。

    这些回答将非常相似、因此对于所有意图和目的、您可以假设它们是相同的。

    我建议在测试条件下使用 TINA-TI 仿真器件 INA199A1的模型将位于产品页面下。

    如果您有任何其他问题、请回复

    此致、

    Castrense