This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3691:SMT 组装后的树脂成型。

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1061139/tlv3691-resin-molding-after-smt-assembly

器件型号:TLV3691

您好、先生、

我的问题是、在 PCB 上安装 IC 后、是否可以执行树脂成型过程。
我打算在 PCB 上安装 TI 器件后进行树脂防水成型。
树脂注塑期间电子元件的环境条件如下:
"在175℃和10MPa 条件下将这些条件保持2小时"
贵公司的以下产品是否可以在这样的环境中模塑树脂?

・DRV8876RGTR
・TLV3691 IDPFR

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    嗯...

    代表 TLV3691发言:

    组装后、成品器件在175C 时固化8小时。 之后这些芯片看起来应该很脆...

    许多客户将其模块用环氧树脂"灌"、我没有听说过任何问题。

    我会将您的问题转交给包装人员以征求任何意见、但我不会期望出现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    只要 TI 器件当时未通电、就应该可以正常工作。

    但包装人员更关心焊点的可行性。

    但是、这不属于 TI 的专业知识或责任范围、因此您必须咨询封装专家。