This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA551:[OPA551UA/2K5]请求提供更换产品建议

Guru**** 2814765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1061093/opa551-opa551ua-2k5-request-a-replacement-product-recommendation

器件型号:OPA551

大家好、TI 支持团队

由于以下器件的交货日期问题、我们将要求您推荐替换产品。

OPA551UA/2K5

所需的规格为:

VMAX:36V (+-18V)

输出电流:最小380mA

请尽快检查。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、MJ、

    我搜索了 OPA551UA 的替代器件、我确信是这样。 没有其他 TI 功率运算放大器可满足所述的电压和电流要求。

    应用工程通常不涉及库存问题、但我想检查分销商的库存。 您是否检查过美国和欧洲的主要经销商、例如美国的 Mouser 和 DigiKey? 它们显示了 OPA551UA 的一些库存、但不显示 OPA551UA/2k5的库存。  

    此致、Thomas

    精密放大器应用