This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6672:建议运行(-40至150)或(-40至85)

Guru**** 2811815 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1061360/lmh6672-recommended-operating--40-to-150-or--40-to-85

器件型号:LMH6672

查看  LMH6672的数据表。

  建议的工作温度在第4页的6.3中规定为-40至125C

然后  在附录1的封装信息中将其重新指定为 -40至85。

这是最高工作 温度。 85°C 还是125°C?

TJ 绝不会接近150。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shiraz、

     正确、LMH6672的建议工作温度如数据表中所述为-40至150 C、数据表中的参数在其温度范围内正确指定。 感谢您关注并报告此问题。 我们将在站点的参数搜索和产品详细信息概述中更正此参数。  

    谢谢、

    Sima