This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV274:TLV274CPW 的替代器件

Guru**** 2508225 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV274, TLV9154

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1061280/tlv274-alternative-part-for-tlv274cpw

器件型号:TLV274
主题中讨论的其他器件: TLV9154

您好!

我们希望 将 TLV274CPW 替换为 TLV9154IDR。

您能确认一下吗,我们可以直接使用它而不进行修改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pritesh、

    TLV274CPWR 采用 PW (TSSOP)封装、而 TLV9154采用 D (SOIC)封装。 如果要将 TLV9154IDR 替换为 TLV274、则需要查找 TLV274ID/TLV274IDR

    这些引脚将匹配、但请检查 每个数据表中电气特性表中的放大器规格。

    如果您提供以下内容、我们可以帮助您完成此操作:

    • 原理图
    • 定义的输入(电压范围和频率)和预期输出
    • 电源轨

    最棒的
    Jerry