This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV324A:输出端是否存在恒定灌电流

Guru**** 2980650 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV324A, LM2902, LM2902KAV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1061078/lmv324a-is-there-a-constant-current-sink-at-the-output

器件型号:LMV324A
主题中讨论的其他器件: LM2902、 LM2902KAV

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 LMV324A 而不是 LM2902、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

根据应用手册(SLOA277)、LM2902KAV 在输出端具有灌电流电路、

LMV324A 怎么样?

是否存在像 LM2902这样的灌电流限制。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinichi-San

    LMV324A 具有完全不同的输出级。 因此、答案是否定的;与 LM2902不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢你的答复。

    我知道 LMV324A 具有不同的输出级。

    无需像 LM2902那样考虑低电压下的灌电流。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一