This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:LMH5401 100欧姆输出负载而不是200欧姆标准负载

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1060856/lmh5401-lmh5401-100-ohm-output-load-instead-of-200-ohm-standard-load

器件型号:LMH5401

您好!

LMH5401的额定总负载为200欧姆、即差分反向端接2 x 50欧姆、差分负载2 x 50欧姆。

在总负载为100欧姆  (即差分反向端接2 x 25欧姆和差分负载2 x 25欧姆)的情况下为 LMH5401加载什么?

  • 我可以想象、在较低的负载下失真会更高、但我应该期望下降多少?
  • 降低放大器的负载会产生其他影响吗?

谢谢、

Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    这是一个公平的问题、因为您可能需要使用50Ω Ω 阻抗匹配。 您可以将图14 (200Ω HD)与图16 (100Ω HD)进行对比、以了解谐波失真降级。 另一个影响是输出范围缩小、但我在该数据表中看不到"爪形曲线"。 输出电流可以达到50mA、因此我想100Ω Ω 负载不会严重损害200Ω Ω 规格的范围。

    此致、

    肖恩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    Nicolas