Other Parts Discussed in Thread: THS4531
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THS4531 各位专家、您好!
客户希望将 THS4531用于差动至 SE 转换和放大器。 电源电压为3V (CR2032)。

请告知客户推荐的引脚用法。
VOCM:"0.22uF 至 GND"或"NC"
PD:什么是低功耗模式?
3. Vout-:它是否能够保持 NC
4. Vs-:它是否能够短接至 GND
此致、
Hideki