This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA200:INA200电路可以#39;t 保护负载免受过流影响

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: INA200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1060712/ina200-ina200-circuit-can-t-protect-the-load-from-overcurrent

器件型号:INA200

我在 INA200的数据表中发现了一个问题。 我认为该电路无法保护负载免受过流影响、因为比较器的状态始终不能处于高电平。 例如、当 Vout 的输出足够大、使比较器的输入大于0.6V 时、比较器可能处于高电平、并将 NMOS 的栅极拉至低电平、以便防止电流跟随。 但是、如果后面的电流很小、并且 NMOS 的栅极为高电平以导通其漏极和源极、则比较器的输入应再次为低电平。 仿真后、我发现我的想法是正确的、电流是重负载情况下的三角波。  

我不知道应用中是否使用了复位引脚、因为它在没有任何连接的情况下处于悬空状态。 此外、我看不到复位引脚如何工作以控制和防止上述情况。

我希望收到您的回复、并附上电路和仿真结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    复位引脚是此电路中的关键。 不应将其悬空。

    当该引脚悬空时、比较器处于透明模式、预期会出现锯齿行为。 当拉至高电平时、比较器将能够锁存过流事件并关断导通 FET。 您将看到类似于图35所示的行为。

    此致、Guang