This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9001:Q1偏移电压范围比非 Q1宽

Guru**** 2527080 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1060952/tlv9001-q1-offset-voltage-rage-is-wider-than-non-q1

器件型号:TLV9001

您好!  

在 TLV900x 的数据表第7.7节中、显示 了电气特性、最大失调电压为输入失调电压+/- 1.6mV。 但是、其 Q1版本为+/- 1.85mV。  

由于 Q1版本几乎没有变化、为什么 Q1版本的 TLV9001比非 Q1更糟糕?

此致、NY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NY、  

    在商用版和汽车版之间、直流表征是在不同的设置下完成的。 汽车特性化是在速度更快、精度更低的系统上完成的。 因此、TI 在规范中允许了更大的余量。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州