This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358LV:LM358LVIDDFR 和 LM358LVIDGKR 之间的具体参数差异是什么?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9062, TLV9102, OPA2374, TSV912, OPA2337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1132941/lm358lv-what-is-the-specific-parameter-difference-between-lm358lviddfr-and-lm358lvidgkr

器件型号:LM358LV
主题中讨论的其他器件:TLV9062TLV9102OPA2374TSV912OPA2337

LM358LVIDDFR 和 LM358LVIDGKR 之间的具体参数差异是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    封装 SOT-23-THIN 与 VSSOP 的对比。 这也意味着不同的热指标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaofu、

    封装尺寸请参阅 数据表末尾的封装材料信息部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮我找到一个可以替代 LM358LVIDDFR 的材料模型吗(封装和参数应该相同)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有完全相同的参数可替代。

    TLV9102‍IDDFR 有点类似。 OPA2337‍EA、TLV9062‍IDDFR、OPA2374‍AIDCNR 和 TSV912‍AIDDFR 器件具有更高的功耗、速度更快。