This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA322:以1000x 增益运行时的注意事项

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: INA322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1133397/ina322-considerations-when-operating-at-1000x-gain

器件型号:INA322

大家好、放大器团队、

我有一位客户在评估 INA322以进行新项目开发、我们 希望您能够帮助您清除一些问题。

我们希望器件以1000x 的增益运行。 以最大增益运行时、是否需要考虑任何注意事项?

在 INA322数据表的第9页上有这个图表:

没有显示用于配置1000x 增益的值。  R1的值可以有多小的限制吗? 是否至少为10k? 或者、我们是否可以将其降低至2、000? 如果必须至少为10k、则 R2需要为2M 才能获得1000x 的增益、但如果可以将 R1降低到2k、则 R2可能为402K、例如。 如果您可以提供有关 R1和 R2可接受值范围的任何限制或要求的指导、这将有所帮助、则数据表似乎没有对此进行讨论。

此致、

Matt Calvo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    我看不到为什么不能对 G=1000使用2k 的 R1,但如果使用它,R2需要398k 而不是402k; G=5+5*(398k/2k)=5+5*199=1000

    如果使用的 R1为10k,R2需要为1.99M;G=5+5*(1.99M/10k)=5+5*199 = 1000。

    话虽如此、INA322的最大输入电压偏移 Vos 为+/-10mV (见下文)、因此需要对单元间精度进行校准才能将其移除。 否则、即使差分输入电压为零、Vos 也会增加1、000至10V、从而导致其中一个电源轨上的输出崩溃。 此外、凭借其60nV/rt-Hz 输入噪声频谱密度、INA322集成输出电压总噪声约为15mVpp。

    此外、请记住、带宽是增益的函数。  因此、在 G=1000时、INA322的带宽仅约为1kHz -请参阅下面的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    INA322是一款微功耗仪表放大器、不仅针对极低的电源电流进行了优化、而且针对极低的信号电流进行了优化。 为了减小信号电流、内部反馈电阻的40k 和160k 相当高。 与消耗更高电源电流的仪表放大器相比、这会导致噪声水平高得多。 Marek 提到、在增益为1000V/V 时、INA322的输出噪声电压为15mVpp 因此、在高增益应用中使用微功耗仪表放大器有点矛盾。

    如果您的应用中的关键要求是极低噪声、您可能需要选择具有较低噪声的仪表放大器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai 和 Marek 提供了非常有帮助的反馈和建议! )

    这对于我的客户和我在评估权衡因素并最终为应用选择合适的器件时非常有用。

    此致、

    Matt Calvo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 祝您好运!