This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THP210:SPICE 模型

Guru**** 2555100 points
Other Parts Discussed in Thread: THP210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1133631/thp210-spice-model

器件型号:THP210

大家好、团队、

我的客户想知道我们是否有带 PD 引脚的 SPICE 模型?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    遗憾的是、THP210 TINA 或 PSPICE 模型不包含 PD 引脚功能。 该模型侧重于全差分放大器直流和交流性能参数、例如失调电压、PSRR、CMRR、噪声、 增益和相位随频率变化、频率范围内的输出阻抗、输入和输出范围限制。

    在断电状态下、THP210消耗的静态电流最大为20μA μ A。 当放大器处于断电状态时、放大器输出处于高阻抗状态。 我们对 THP210数据表中的第8.3.2节(第16页)和第9.1.5节(第24页)进行了一些可能感兴趣的讨论。 要强制 FDA 进入低功耗模式、请将 PD 引脚驱动至低于阈值电压(Vs+)- 2V。

    谢谢、此致、

    Luis