This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA340:采用 NiPdAu 涂层的 OPN

Guru**** 2796895 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA340, INA193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1128503/opa340-opn-with-nipdau-finish

器件型号:OPA340
主题中讨论的其他器件: INA193

大家好、

我们在 现有设计中使用 OPA340nA/250。 根据随附的 PCN,我们应添加“G4”后缀,以确保 NiPdAu 涂层(对于我们而言,将此部件置于“NiPdAu”涂层而不是“无光泽锡”非常重要)。

此 PCN 是否仍然有效? 根据 TI.com、OPA340nA/250和 OPA340nA/250G4均具有 NiPdAu 涂层。 由于目前未列出 G4型号、我们能否确保 OPA340nA/250具有 NiPdAu 涂层?

谢谢、

阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、OPA340NA/250有两个制造基地、均使用 NiPdAu 涂层。 请参阅 ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=OPA340NA/250。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    [报价 userid="409970" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1128503/opa340-opn-with-nipdau-finish "]我们能否确保 OPA340nA/250具有 NiPdAu 涂层?

    以下是 TI 网上商店的库存、其中所有 OPA340封装的引线框涂层均采用 NiPdAu 涂层镀层。   

    Clemens 正确、OPA340NA 产品中所有当前引线框涂层均采用 NiPdAu 涂层。

    过去、G4后缀表示器件是无铅的环保成型化合物、在引线框中采用了 NiPdAu 涂层。 我认为发布的 PCN (INA193)可能会在一段时间前发送。 例如、我目前库存中的 INA193AIDBVR/INA193AIDBVT 产品中没有任何 Matte Sn 涂层。 标准铅框涂层目前为 NiPdAu 或 NiPdAAAAg 涂层。  

    OPA340nA/250引线框表面和成分汇总如下。  

      

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    感谢您的澄清。

    我们担心 PCN 20210915000.1、其中提到了 OPA340NA/250。

    例如、该 PCN 中提到了 SN74AHC1G86DBVR、根据 TI 网站、其引线镀层现在似乎为 Sn|NiPdAu。

    这意味着已为此部件应用了 PCN。

    那么、关于器件型号 OPA340NA/250、我们是否应该假设 PCN 20210915000.1仅是一个额外的组装地点、它也生产出具有 NiPdAu 涂层的器件?

    谢谢、

    阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您只能为新的/已更改的制造工厂获得 PCN、但不能在旧的制造工厂跌落时获得 PCN。

    现在购买 OPA340NA/250 (或3K)时、您可以确保购买 NiPdAu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    克莱明是正确的。 以前有一些库存可能采用较旧的引线框镀层配置、但最新和大多数引线框镀层设计都采用了 NiPdAu 或 NiPdAAAg 涂层堆栈。 如果需要特定的引线框镀层、请提出问题、并通过 TI 网上商店网站和/或工程师查看材料成分信息。  

    https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=OPA340NA/250

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond