This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181:详细方框图

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: INA181, OPA197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1132707/ina181-detailed-block-diagram

器件型号:INA181
主题中讨论的其他器件: OPA197

团队、

我们是否有更详细的 INA181内部结构方框图?

请参阅 OPA197以了解我的意思:

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Franziskus、

    您展示的图 不是 SBD、而 是块中 ESD 二极管的图。 这是客户想要的细节吗? 如果是、您能解释他们为什么需要这些信息吗? 在我看来、如果客户在器件的绝对最大值范围内操作器件、ESD 单元对方框图不重要、这会使功能信息变得复杂。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franziskus、

    INA181的关键元件是名为"偏置"的框、如数据表的图48所示。 此包装盒中的内容是 TI 公司的秘密、我认为您不会从制造商那里获得有关此偏置电路的详细信息。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗朗茨

    Kai 在这里是正确的。 我们将无法共享输入级的内部。 请告诉我客户在此处查找的其他详细信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家的回复!