This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:lm358

Guru**** 2654725 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1133591/lm358-lm358

器件型号:LM358

你(们)好

我尝试将占空比为50%、频率为100Hz 的5V PWM 信号转换 为平均电压。

有人可以建议电路解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vvn:

    RC 低通滤波器? 还是两个或三个级联 RC 低通滤波器?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了 RC 滤波器、还有一些 LM358解决方案。 您能不能建议具有最小纹波的解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vvn:

    降低低通滤波器的纹波意味着同时增加稳定时间。 因此、您需要首先指定稳定时间

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    您有任何采样电路吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vvn、  

    我认为这篇关于电路的文章应该有助于解决以下问题:  

    将 PWM 信号低通滤波为模拟电压

    它讨论了 Kai 之前提到的折衷方案。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州