This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4863:通道间串扰的测量

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1057659/opa4863-the-measurement-of-channel-to-channel-crosstalk

器件型号:OPA4863

降级器、

我们的客户需要了解 OPA4683四个通道之间频率不同的准确通道间串扰值。

此外 、他希望我们能够提供 通道间串扰的测试方法、包括驱动和检测通道的设置、激励信号设置以及最终结果的计算。

此致

Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

     频率不同的通道间串扰可在器件数据表中的图7-52中找到。

      我将在明天向大家介绍我们用来描述这些参数的过程。

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

     很抱歉耽误你的时间。 找到负责这些测量的工程师、并将在本周结束时返回给您。

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    此问题是否有任何更新?非常感谢。

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

     我尚未收到回复、我已将询问重新发送给工程师。 根据以前的经验、此测量是 通过频谱分析仪完成的、以获取驱动通道上的 FFT (其中一个具有输入信号)、然后测量未使用的相邻通道上的 FFT。 但是、我已经向为此特定器件进行此测量的工程师发送了一封电子邮件、以确认声明以及他们的确切设置和设置配置。

    谢谢!
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

     感谢您的耐心等待。 我已通过电子邮件发送详细信息。  

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sima,

    您是否已向我发送有关测试方法的电子邮件? 很抱歉、我 还没有收到电子邮件。

    因此、请再次发送、并确认是否为客户开放?

    此致
    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

     我于12月12日将其他信息发送至以下电子邮件 :kailyn-chen@ti.com。 这是正确的电子邮件吗?

    谢谢、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

     您是否收到了电子邮件?

    谢谢、
    Sima