This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA228:循环电压测量应用中使用的运算放大器

Guru**** 2815695 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00854, OPA197, OPA2197, ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1055032/opa228-op-amp-used-in-cyclic-voltammetry-application

器件型号:OPA228
主题中讨论的其他器件:TIDA-00854OPA197OPA2197ADS1115

在循环电压测量应用中(根据图中给出的电路设计)、基准电极(RE)和工作电极(We)之间的电压差将是恒定的。

根据氧化还原工艺(还原和氧化)、电流将在计数器和工作电极之间流动。  

图中给出的电路看起来是开环电路。 为了保持 RE 和 We 之间的恒定电压、电路必须是闭环电路。  

我们使用了 I 至 V 转换器、将工作电极的电流转换为电压。  

如何获取 RE 和 WE 之间的电压差并回馈以控制 CE 和 WE 之间的电流? 我需要支持来了解如何建立闭环电路。  

谢谢、

Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirav、您好!

    以下是 TLV6002数据表 第15页或 OPA391数据表 第17页中三端无偏置 CO 传感器的电路示例。  相同的电路拓扑适用于其他电化学电池应用。  请参阅以下电路示例:

    正如您提到的、WE 和 RE 电极必须通过调整 CE 上的偏置保持在固定电位。   保持 RE 的电压由 U1的同相输入设置、该输入标记为 VREF。  跨阻放大器(TIA) U2的同相输入也在 VREF 处偏置;因此 TIA 会将我们的偏置电压保持在相同的电位 VREF

    伺服反馈操作将 RE 引脚保持在 VREF 设置的电位上、换句话说、环路将保持 RE 上适当的偏置电位、从而调节 CE 上的电压以保持平衡。  

    除了 TVL9002数据表应用示例、您还可以参阅 TI 参考设计 TIDA-00854: 《微功耗电化学气体传感器放大器参考设计》 、其中更详细地记录了另一个电路示例的设计过程、其中我们与 RE 之间的电势保持恒定、由 VREF 和 VWORKING 控制

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    没关系。 在本例中、我认为施加了固定基准电压。

    我已经搜索了另一种控制工作电极和计数电极之间电流的方法。 根据给定的图像、测量 RE 和 We 之间的电势差并提供反馈。

    请提出您的意见。

    谢谢、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的建议、我根据附件进行了完整电路设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirav、您好!

    有关如何实现恒电位器电路的拓扑不同、上一篇文章中的简化方框图在最后一篇文章之前是合理的。

    上一篇文章中的问题、您在其中展示了原理图:

    最后一个原理图显示了一个电路、其中 U7是一个高阻抗缓冲器、似乎连接到 U4 (跨阻放大器 TIA)的输出。  缓冲器 U7是用于传感工作传感探针还是 TIA 输出?

    器件 U8标记为1x 差分放大器。  哪个器件用于实现差分放大器 U8? 或者、您是否计划使用运算放大器和4个电阻器来实现分立式差分放大器?

    谢谢、此致、

    Luis

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="64075" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1055032/opa228-op-amp-used-in-cyclic-voltammetry-application/3906938 #3906938"]最后一个原理图显示了一个电路、其中 U7是一个高阻抗缓冲器、似乎连接到 U4 (跨阻放大器 TIA)的输出端。  缓冲器 U7是用于感测工作感测探针还是 TIA 输出?[/quot]

    是的、U7旨在感应工作电极电势、将其与基准电极电势进行比较。 它用于工作感应。

    [引用 userid="64075" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1055032/opa228-op-amp-used-in-cyclic-voltammetry-application/3906938 #3906938"]Device U8标记为一个1x 差分放大器。  哪个器件用于实现差分放大器 U8? 或者、您是否计划使用运算放大器和4个电阻器来实现分立式差分放大器?[/quot]

    U8用于测量基准电极和工作电极之间的电势差、因此它是具有4个电阻器的单位增益差分放大器。  

    如果有、您的建议将在给定的原理图上得到认可。

    谢谢、

    此致、

    Nirav  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirav、您好!

    随附的是有关如何使用运算放大器和4个电阻器实现简单差分放大器的通用应用手册。  具有4个电阻器的 OPA197等放大器可用于应用:  https://www.ti.com/lit/an/sboa274a/sboa274a.pdf 另一种方法是将两个缓冲器和差分放大器替换为增益为1V/V 的高阻抗仪表放大器

    在计数器电极放大器电路上、您需要确保在 REF 和 CTR 探头之间形成的完整电路环路形成负反馈环路、 和在反馈环路外部的放大器端子上应用电位静态设定点信号(或+/-1V 控制信号):

    如果您需要帮助、请提供清晰详细/正确标记的原理图;并指定电流输出范围、所需的电位器电压、电池电容/阻抗特性、任何时序要求等

    此致、

    Luis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我正在尝试上传原理图图像、但可能是技术问题、因此无法上传原理图。

    在我向您展示原理图后、您可以判断设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirav、您好!

    谢谢你。 我收到了你的消息。  由于美国假日、我从周二至11月30日不上班。  我很高兴在这里或通过下周的私人谈话进行回顾。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HIL Luis、

    请根据您的建议查找原理图。 我已经测试了电路、但没有获得输出。  

    请查看并反馈我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirav、您好!

    请参见下图。

    -需要将控制电压+/-1V 连接到控制放大器(U3)的同相(IN+)端子。 CE、RE 和缓冲差分放大器(U8)以及控制放大器(U3)之间形成的环路具有负反馈、其中 G=+1的差分放大器感应 RE 和 WE_SENSE 之间的电压。  差分放大器 U8的输出连接到控制放大器 U3的反相(IN-)端子。  在控制放大器 U3的反馈上添加了 Ccomp 电容器。

    -缓冲器 U7连接到工作电极感应探针(WE_SENSE)、其中工作感应引线连接到元件上的工作电极引线。  缓冲器输出 U7连接到差分放大器 U8的负输入端。 (请注意 、WE_SENSE 引线未连接到 I2V 输出。)

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    这是一个很好的图示。 我仍然想知道、为什么连接 Ccomp 和 Rcomp 以及它的价值。

    [引用 userid="64075" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1055032/opa228-op-amp-used-in-cyclic-voltammetry-application/3916062 #3916062"](注意, WE_SENSE 导联未连接到 I2V 输出)

    我知道、WE_SENSE 导联仅连接到工作电极、而不是其 I2V 输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirav、您好!

    上面的原理图显示了 I2V 输出连接到工作感应探针;这就是我评论 I2V 输出不应连接到工作感应探针的原因:

    Ccomp 和 RComp 将设置控制放大器的时间常数、并影响环路稳定性。  这些值需要根据控制放大器输出端电池的容性负载和电池中的基准探针阻抗进行选择、因为这些阻抗会影响电路的稳定性。 您还需要考虑应用的时序要求。  需要根据电池电容/阻抗特性对电路进行稳定性分析;同时考虑特定于应用的带宽或时序要求。 由于上述帖子中未提供此应用特定信息、因此我没有包含补偿组件值。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我准备了原理图中给出的电路以用于测试。 我尚未使用 Rcomp 和 Ccomp。

    e2e.ti.com/.../POTENTIOSTAT.TSC

    作为输出、我将得到这种类型的图表。

    它应该像这样。

    目前、我正在使用以下特定单元格。

    我们:铂电极

    回复:AG/AgCl 在饱和 KCL 中

    CE:铂电极

    解决方案:0.1m fe+2/fe+3/0.1 M KCL

    我们将用于 CV (循环容积测量)应用。 我们使用的扫描速率为50mV/秒。 我们将 OPA228P 用作控制放大器。

    我们如何找到相应的环路稳定性以及 Ccomp 和 RComp。

    谢谢、此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirav、您好!

    如前所述、执行稳定性分析需要估算 CE 探针上的等效负载电容和等效 RE 探针阻抗、因为这些阻抗会影响控制放大器和电位器电路环路的稳定性。

    运算放大器稳定性分析是一个广泛的主题。  如果您想了解运算放大器稳定性、 可以首先 查看 下面的 TI 高精度实验室教程课程10.1至10.6、其中涵盖了运算放大器稳定性分析的一些基础知识、

      https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-introduction

      https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-phase-margin

      https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-spice-simulation

      https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-measuring-system-stability

    有关运算放大 器稳定性的高级主题、您还可以参阅 功率点演示、其中更详细地介绍了运算放大器稳定性分析。

      https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/735210/faq-how-do-i-make-an-op-amp-circuit-stable

    为了执行分析、您需要估算 CE 探针上的等效负载电容以及基准电极阻抗/电阻。  您还需要定义电池上预期的最高电流;以及我们在跨阻放大器输入端探测到的电容。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我已经在下面的给定电路中进行了工作、并在下面找到了给定的输出。

    根据给定电路的上述输出、我认为可能不存在任何稳定性问题。  

    为了获得更好的结果、我已经尝试改进电路。 根据您的建议、电路附在下面。 下面给定电路的输出也显示在所附图片中。  

    e2e.ti.com/.../2330.POTENTIOSTAT.TSC

    e2e.ti.com/.../Chart-_2800_1_2900_.docx

    根据电路的情况,我认为还没有部件,但我无法判断是否有部件缺失。  

    请建议。  

    谢谢、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirav、您好!

    保守的方法是使用仿真对电路进行详细的稳定性分析。  稳定性分析使我们能够确保电路具有足够的裕度来保证稳定性。  但是、为了在仿真中执行此稳定性分析、正如我们所讨论的、您需要提供特定于您的电池的电极的详细等效电路模型、该模型包含了电路中预期的电阻/电容。  不幸的是,如果没有这些信息,我就无法确定稳定性,也无法评论。

    您可以在硬件上执行的快速测试是使用示波器探针监测控制放大器 U3的输出、并检查是否存在任何振荡以及/或在更改控制电压时是否存在过大的过冲/下冲。   

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    您是否认为上述问题与运算放大器的稳定性有关?

    未观察到任何过冲或欠冲信号。

    我认为可能存在设计问题。

    谢谢、

    Nirav  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirav、您好!

    接下来、我将使用网络上提供的另一个常见等效阻抗电路模型示例来补偿电路、并为您提供补偿电路的更新。 尽管这可能不是您的应用的确切补偿、但这将作为过程示例。 我明天会回来。

    谢谢、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    为了保持 RE 和 We 之间的恒定电压、电路必须是闭环电路。 因为 U4的(+)是虚拟接地。 因此 U4的(-)处的电压也为零。 这意味着 RE 和我们之间的电压差等于 RE 处的电压。 因此、我已经按照图"稳 压器1"减少了电路。

    仍然可以根据图像"电位器1的结果"获取输出。

    因此、根据图"稳 压器2"中给出的电路修改了控制放大器 U3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirav、您好!

      OPA2197也可实现类似的电路。 OPA2197是在2016年开发的、OPAx197 TINA 模型可精确地对放大器的开环增益(AOL)和开环输出阻抗(Zo)建模、从而使用仿真进行精确的稳定性分析。

    示例电路包括表示电池电化学阻抗的"等效电路模型"。
    该电化学阻抗模型可能会因特定电池特性而有很大差异、因此、该阻抗模型需要根据您的特定电池应用进行精确测量。 下面的电路仅作为示例提供、并针对仿真中假定的特定电化学电池阻抗模型进行补偿。  

    我还调节了 ADS1115和 OPA197输出之间的 RC 滤波器、以确保电路稳定、使用了1kOhm 和1nF、然后再驱动 ADS1115。

    正如我之前提到 的、我无法提供有关如何对化学电池进行建模的帮助、因为这是针对电压测量应用的、超出了放大器电路的支持范围。  此处  外部应用手册的链接、其中提供了用于对电化学电池阻抗进行建模的常用等效电路的相关信息、这可能会有所帮助。  希望这对您的项目有所帮助、祝您好运。

    谢谢、此致、

    Luis

    TINA 文件:

    e2e.ti.com/.../Potentiostat_5F00_OPA2197_5F00_12_2D00_20_2D00_21.TSC