This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV333:电气特性

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1057707/tlv333-electrical-characteristics

器件型号:TLV333

您好!

你好。 您能为我们提供 TLV333所需的以下信息吗?

输出电压高
差分输入电压值

谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 AOL 条件下、TLV333最大线性输出电压摆幅被指定为距电源轨100mV: (V+)-100mV、而典型的非线性输出摆幅(导致输入失调电压大幅增加)在30mV 以内-请参阅下面的内容。

    TLV333是一款具有自动归零自校准功能的零漂移运算放大器、不应通过将输入端子拉开来将其用作比较器。  将输入分开超过0.5V 将正向偏置前端输入级内的一个寄生二极管、如下所示。  除非输入电流限制在10mA 或更低、否则这可能会导致 TLV333损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    谢谢你。

    我们的客户还有一个问题。  它们还需要绝对最大差分输入电压值。

    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、

    根据 上面给出的信息、可重新计算最大差分输入电压。  由于输入端子之间的总电阻为20k Ω、如图20所示、因此最大 Vin_diff =20k*10mA=200V。  请注意、长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性-请参阅下文。