This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA236:共模电压影响电流读数

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA236

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1057572/ina236-common-voltage-affects-current-reading

器件型号:INA236
主题中讨论的其他器件:INA226、

您好!

我尝试将 INA226替换为 INA236。

根据数据表、INA236是更好的解决方案。 我们在高/低侧的电流感应应用中使用了它们。

但是、电流读数在很大程度上取决于输入电压、而 INA226情况并非如此。

例如、当 INA236在低侧时、电流读数为0、3A。 当我将其连接到高侧(12V)时、电流读数上升至1、86A! WTF?

当我升高电压时、电流读数会升高、反之亦然。

寄存器是相同的、一切看起来都是一样的、这个部件有什么问题?

此致

Igor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 CMRR (共模抑制测试)方面、您可以正确地说 INA236的性能应优于 INA226。 当一个共模变化被应用于 INA236时、这个原因的误差应该少于 INA226内的误差。

    就您看到的问题而言、我需要有关系统的更多信息。 您可以共享原理图吗? 您要测量的电流应该是什么值? 您使用的是什么 Rshunt?

    此致、

    Castrense

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PCB 是相同的。 由于 INA226的传递问题、我使用这两个 IC 制作了 PCB。 分流电阻为0.2m Ω、我读取寄存器0x01 (分流电压寄存器)。

    当我把 INA226放在 PCB 上时、0x01寄存器的值与输入电压无关、当我把 INA236放在 PCB 上时、0x01寄存器的值成比例(?) 至输入电压-没有电流流经分流寄存器。

    我看不到输入电压对失调电压有影响的任何特性。 INA 236是一款新器件。 此部件中可能存在错误?

    此致

    Igor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过分流寄存器*

    校正:通过分流电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    INA236在出厂前经过多次测试、不太可能有故障。 我们将尝试验证您的电路。  

    是否确定 INA236以引脚排列为基准正确连接? 也许 INA236的连接方式能够改变 VCM (共模电压)来改变 Vshunt 电压。 也就是说 、当 将 IN+连接 到高侧外壳时、分流器上的压降大于预期值(或这种性质的值)。 这将通过 INA236上感兴趣的 PCB 原理图轻松进行验证。

    此致、

    Castrense

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA236的连接方式与 INA226的连接方式一样。 PCB 上没有两个 IC、每次只能有一个。

    SENSE+和-连接到可连接在低侧或高侧的分流电阻器。

    读取0x01寄存器会返回分流电压、但正如我所说的、在 INA226上、无论感测引脚上的电压是多少、读数都是0、在 INA236上、读数取决于感测引脚上的电压。

    这个电路运行多年、但是遗憾的是、INA226的传送问题迫使我进行切换。

    我们已经购买了12000件 INA236、因为数据表说这是一款比 INA226更好的新终端 IC。

    该怎么办?

    此致

    Igor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我理解您对此感到的沮丧、但我们期望 INA236的性能要优于 INA226。

    INA226具有较大的输入偏置电流(随 VCM 变化、如图12所示)、使用您的电阻器会导致压降。 INA236上的输入偏置电流较小、所以这个效应引起的压降较小、使得它的性能更好。

    您的电路对于 INA236看起来是正确的、我们希望它能正常工作。

    您是否尝试过多个 INA236器件? 您是否试用过 INA236 EVM? 您是否曾尝试在其他 PCB 上测量过这种情况?

    此致、

    Castrense

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    我有4个 PCB、并尝试其中两个具有相同结果的 PCB。

    有趣的是、即使用手指触摸连接的分流器也足以使分流电压寄存器(0x01)升高。

    如果我用另一只手接触12VDC、则分流寄存器中的值会高得多。

    如果 INA226位于同一电路板上、则永远不会发生这种情况。

    我没有 INA236 EVM、但我会购买它。

    此致

    Igor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您有 EVM 的一些数据时、请回复、以便我们讨论结果。

    此致、

    Castrense

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您善意地发送 INA236 EVM。

    当我得到它时、我会尽快通知您。

    此致

    Igor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、请保持安全。

    此致、

    Castrense

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Castrense:

    感谢您的 INA236 EVM。 使用该板、我可以看到问题的位置。

    即、在 EVM 上、一切都正常工作、因此不存在与共模电压相关的分流电压。

    问题出在过压保护。 如果您看看我的电路、电阻器 R3和 R7 (100欧姆)会导致这种行为。 当我用0欧姆替换它们时、问题就消失了。

    现在、问题是如何保护 INA236输入不受当分流器位于高侧时切换电感负载时可能出现的负尖峰的影响?

    经过进一步调查、我提出了这个想法、也许这是因为 VBUS 测量(INA226有一个单独的 VBUS 引脚)。

    Voila、设置配置寄存器模式= 0b101可以解决这个问题! 幸运的是、我的应用中不需要 VBUS 电压。

    INA236是 INA226的一个很好的替代器件、但如果您还需要 VBUS 电压的话、它不能替代。

    感谢您抽出宝贵的时间、致以诚挚的问候

    Igor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这仍然是奇怪的、因为输入滤波器不应在总线电压测量中引起这么大的误差。  我将咨询我团队的更多高级成员、并与您联系。  

    此致、

    Castrense

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Castrense:

    根据数据表、总线电压测量输入(IN-)上的阻抗为1.05 Mohm。 很明显、127欧姆电阻器将产生压降。

    如果您有一个用于 VBUS 的单独引脚(与 INA226类似)、这不是问题。

    此致

    Igor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你是对的。 感谢您的查找。  

    如前所述、如果您需要测量 VBUS、另一个修复方法是移除输入滤波电阻器。

    再次感谢。

    此致、

    Castrense