This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6702QML-SP:输入/输出电压范围

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6702QML-SP, LMH6702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1055392/lmh6702qml-sp-input-output-voltage-range

器件型号:LMH6702QML-SP
主题中讨论的其他器件: LMH6702

大家好、团队、

我对 LMH6702QML-SP 的输入/输出电压范围有疑问。

在目录器件 LMH6702的数据表 中、"6.5电气特性"表中描述了输入/输出电压范围。

但是、航天器件 LMH6702QML-SP 的数据表中未对此进行说明。 目录产品和航天产品的电压范围是否相同? 如果不是、我们想知道 LMH6702QML-SP 的范围。

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryotaro、

     正确、LMH6702QML-SP 将遵循目录版本 LMH6702数据表中电气特性表中列出的规格。

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    很抱歉耽误你的回答。

    我知道它的电气特性和目录版本一样、客户 也对答案很满意。

    感谢您的支持。

    此致、

    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryotaro、

     感谢您的更新!

    此致、

    Sima