This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA819:带宽仅为1.5MHz

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: INA826, INA826EVM, INA819

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1057704/ina819-bandwidth-is-1-5mhz-only

器件型号:INA819
主题中讨论的其他器件:INA826INA826EVM

大家好、

我们的客户   使用 INA819替换了 INA826EVM 评估模块中的 INA826 、但 无法重现数据表性能。 虽然 INA819的数据表 中规定了单位增益为2.0MHz 时的-3dB 频率、 但他只能达到大约1.5MHz。 根据我们的客户、 他 正在使用信号发生器作为输入、并已将输入阻抗为1兆欧、15pF 的示波器连接到放大器输出。  据我了解、除了 INA819  、我们的客户无需修改 INA826EVM 评估模块中的组件即可测试 INA819。 请确认吗?  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    感谢您的发帖、我可以为您提供帮助。 您能否分享有关 EVM 设置和组装哪些组件的更多信息? 例如、是否有差分/共模电容器 C1、C2、C3? 什么是电源? 什么是基准电压?它是如何连接的(通过 OPA)? 输入信号是什么样的? 概述每个组件和测试设置的原理图将帮助我们确定问题:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    根据我们的客户、

    我们的 EVM 未安装任何输入电容器(C1、C2、C3)、除非将 INA826与 INA819交换、否则未进行修改。 使用的电源为+/- 15V、并直接馈入0V REF 电压(不通过 OPA)。 下图所示的电路用于输入侧。 电压源 V1以50mVpp 振幅馈送正弦信号。

    输入侧的变压器是 Coilcraft PWB2010L、 https://www.coilcraft.com/en-us/products/transformers/wideband-rf-transformers/smt/pwb/pwb2010/

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    校正、使用双电源(+/-15V)时、变压器中心抽头连接到0V (接地)。 我们还在没有变压器的情况下进行了测试、例如将 V1直接连接到输入端以馈入50 mVpp 正弦波。

    移除电阻器 RG 以进行单位增益测量。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的更多信息、这对您非常有帮助。 INA819将单位增益下的带宽规格为2MHz、但需要注意的是、这是一个"典型"规格。 我们可以预期不同生产批次之间的差异、以及交流参数的变化率可高达+/- 30%。

    如果您需要2MHz、我建议测试不同的 INA819或查找具有更高带宽的 INA。 以下是需要考虑的几个因素: https://www.ti.com/amplifier-circuit/instrumentation/products.html#p358max=15;50&p1181typ=3;28&sort=p1181typ;asc 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    在本例中、我代表客户。 我是否可以询问用于确定 INA819数据表编号的测试设置是什么? 是使用了 INA826EVM 还是使用了其他板? 使用了哪些外部仪器来对输入应用刺激、它们是如何连接的?

    谢谢、

    Helge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helge、

    对数据表中的带宽规格进行了特性描述。 它通过 Iq (静态电流)间接进行"测试"。 由于我们测试了 IQ、因此我们可以间接验证带宽。