This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ALM2403-Q1:稳定性裕度

Guru**** 2554330 points
Other Parts Discussed in Thread: ALM2403-Q1, ALM2402F-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1055254/alm2403-q1-stability-margin

器件型号:ALM2403-Q1
主题中讨论的其他器件: ALM2402F-Q1

您好、团队正在寻求您的帮助。

输出负载= 1nF (EMC 电容)

(其他输出负载=旋转变压器)

增益=-10

验证稳定性裕度的最佳方法/工具是什么?

并确定是否需要串联电阻。

提前感谢您。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    验证稳定性裕度的最佳方法/工具是什么?

    TINA_TI 将很好地执行 BW 和相位裕度仿真。   

    ALM2403-Q1应该能够驱动1nf 电容负载而不会出现任何稳定性问题、但无论如何我都会检查它。

    请向我发送旋转变压器驱动电路、我将执行检查。 顺便说一下、请向 我提供分解器的 LRC 参数、激励频率、驱动幅值、变压器比和其他相关重要参数。 最好为我提供分解器电流驱动信息和散热数字、例如在最坏情况下。  

    如果这是专有设计、并且您不想通过 E2E 论坛发送、请将信息发送到我的内部电子邮件。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、


    他们 正在寻找 ALM2403QPWPRQ1来替代 ALM2402F)
    (电源为10V)
    每个输出和接地之间还有一个1nF 电容器。
    旋转变压器与2.15mH 串联13欧姆。
    激励频率为10kHz。 输入是正弦波。
    EXC POS 和 EXC NEG 之间的电平约为14.4Vp-p

    BTW、您是否对将 ALM2402F 替换为 ALM2403有任何其他问题

    /resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/14/6787.Capture.JPG

    谢谢你。

    -Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    是否可以重新发送分辨率更高的图像? 我无法从图像中得出所有的图和注释(我正在尝试在捕获应用程序时向您发送仿真)。  

    每个输出和接地之间还有一个1nF 电容器。

    是的、1nf 将正常。 在我之前为客户进行的仿真中、我有10nF 接地、以红色圆圈显示。   

    他们 正在寻找 ALM2403QPWPRQ1来替代 ALM2402F:

    请问您在 ALM2403-Q1与 ALM2402F-Q1中需要哪些功能? 它提到、该应用是10V 的单电源电压。 我不认为从 ALM2402F-Q1更改为 ALM2403-Q1有优势。

    如果要在 Vs = 10Vdc 下最大程度地增大 Vout 摆幅、ALM2402F-Q1具有相应的优势。  ALM2403-Q1具有高电源电压轨、可承受高达24-26Vdc 的过压。 ALM2402F-Q1的绝对最大电源电压额定值高达18Vdc。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我很想结束这项调查。 如果您有其他问题、您可以重新打开该主题或通过 E2E 论坛重新创建新主题。  

    最棒的

    Raymond