This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC3704-Q1:响应速度慢 TLC3704QDRG4Q1

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1056614/tlc3704-q1-slow-response-time-tlc3704qdrg4q1

器件型号:TLC3704-Q1

我们在我们的电子控制模块中使用 TLC3704QDRG4Q1、并且出现响应速度慢的问题。 ´s 一些器件、我们在 EOL 测试中测量的延迟要长得多、为10 μ s。

这些部件标记为08AJS4M

在我们的测试中、我们测量从输入到输出的延迟。 当我们使用标记为下图的组件时、我们会获得较高的故障率。 延迟时间太长。

上述批次中的组件如果通过我们的测试、是否可以安全使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christoff

    感谢您发帖。

    我们将在感恩节假期休息至周一、届时将回答您的问题。  
    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christoffer、您好!

    您能否提供问题的原理图和/或示波器图片? 您的输入信号是什么?

    我们未发现此器件存在任何批处理问题。 这是新设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的 Paul、我附上了一份故障报告、希望它能有所帮助! 感谢您的支持

    e2e.ti.com/.../TT-Park-failure-report-TLC3704QDRG4Q1.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christoff

    我们将在明天回顾并返回给您。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这方面有什么进展吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christoffer、您好!

    重复率是多少?两个通道是否同时转换?

    如果他们同时转换、并且重复率很高、那么您很可能会遇到应用手册中提到的延迟。 由于这不是经过生产测试的行为、因此行为会有所不同、并且批次之间可能存在差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您迄今提供的支持。 我们将评估您的答案、并在几天内告知您。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christoffer、

    我们期待您的更新。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,它们同时转换。

    在应用手册中、他们提到了最多3µs μ A 的电流、但我们看到最多~20µs μ A (如图所示)、远高于上述3。

    问题仅与这2卷有关。

    问题还在于它们是否会在一段时间后恶化?

     

    我们希望您调查这2个受影响的问题、并确定根本原因和纠正措施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christoff

    此时、我认为最好将其脱机、以便我们能够及时解决问题。  因此、我将关闭此帖子、并向您发送一个朋友的 Paul、Joe 和我的请求、以便您可以直接联系我们。

    卡盘