This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6518:LG 模式下输出偏移漂移问题的潜在根本原因

Guru**** 2508385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1055675/lmh6518-the-potential-root-causes-of-the-output-offset-drift-issue-in-lg-mode

器件型号:LMH6518

您好!

我的客户似乎有与此完全相同的问题。  客户(终端客户)抱怨 LMH6518具有较大的失调电压。  然后、他们检查了它的工作原理。  如果 LMH6518连续工作15小时、则输出偏移漂移一个批次(~30mV)。  这是预料之中的吗?  请告诉我问题的潜在根本原因吗?

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/594736/lmh6518-what-s-the-cause-of-the-offset-drift-in-lmh6518/2296746?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LMH6518#2296746

此致、

川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Yoshikazu - San、

    当长期存在较大的失调电压漂移时、如您的情况所示、原因可能是器件发热。  LMH6518在电路中驱动什么负载?  足够轻的负载可能会导致器件由于高输出电流而升温;这会因温度漂移而影响失调电压。

    最大输出失调 电压为+/- 40mV、典型输出失调电压为+/- 15mV。  凭借低增益(LG)模式下-7uV/°C 的输出失调电压漂移数据表规格、我对潜在的器件发热感到好奇。

    我期待着继续我们的对话。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec-San、

    非常感谢您的快速回复。

    我还认为根本原因是器件发热、但与~30mV 漂移的结果相比、它过大、因为正如您提到的、LG 模式下为-7uV/℃μ s。  负载不应太大、因为它只是连接到 ADC。

    您将找到我的客户对其进行检查的方式。  如果是由器件发热引起的、您会给我提供您的意见吗?  如果是、请告诉我、为什么漂移~30mV、这是不可预料的?

    e2e.ti.com/.../LMH6518-output-offset.docx

    此致、

    川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoshikazu - San、

    感谢您提供此信息;我将调查并使用您的客户提供的文档。  在快速查看  由 LMH6518驱动的 ADC 后、我认识到轻负载  是匹配内部100欧姆端接所需的100欧姆差分电阻。  我将检查设计和设置的其他部分、并与我的团队一起查看 LMH6518器件。   一旦我发现这种行为的原因、我将再次更新我的评论。

    我可以提出其他问题。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoshikazu - San、

    我已就此问题向我的团队提出建议。  感谢您关注这一行为。  在查看您的电路和器件行为后、我们注意到有必要对 LMH6518器件数据表进行澄清。  为动态(AC)信号指定了+/- 1V 的绝对最大输入电压。  在静态(DC)信号的用例中、实际绝对最大输入电压与动态用例不同。

    当在 LMH6518的输入端使用静态信号时、绝对最大输入电压应保持在400mV 以下。  静态(DC)信号的这个绝对最大输入电压范围现在为+/- 400mV。  在遵循交流输入的绝对最大值的同时使用直流输入信号运行此器件是导致较大输出失调电压结果的因素。

    我们已经在努力向数据表中添加有关输入电压限制的这一澄清说明。  在我们更新器件文档时、请将此响应用作您的设计指南。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec-San、

    非常感谢您的回复。

    我知道根本原因是宽输入电压为直流、但我的客户已将其产品推向市场、其规格为+/-1V (最大值)、即数据表中指定的输入电压、因此这会产生很大的影响。  他们正在考虑在另一个产品上使用 LMH6518、但这很困难、因为它不能仅通过二极管钳位来处理、衰减比会很大、这会导致噪声性能更差。  他们强烈要求 LMH6518本身解决此问题、而不仅仅是更新数据表。  您会提出什么建议?

    符合+/-1V 标准的 LMH6518测试筛查。

    2.建议满足+/-1V 要求的附加电路。

    3.推荐另一个 P2P 放大器(希望可以直接替换)。

    其他

    此致、

    川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec-San、

    我收到了客户的消息。  我想通过直接联系您来讨论这个问题、因此我向您提出了友谊请求。  请接受。

    此致、

    川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshikazu - San、

    我向您发送了一条消息、允许我们离线连接。

    论坛帖子更新: LMH6518的数据表阐明正在完成;对于稳态输入信号、绝对最大差分输入电压为+/- 400mV。  瞬态输入信号保持+/- 1V 绝对最大差分输入电压范围。  无法保证或保证器件在接收到超过+/-400mV 的稳态输入信号时能够在规格范围内运行。  未能遵守这些明确的限值可能会导致输出电压偏移行为超过 LMH6518规格。

    最棒的

    阿尔茨