This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2142:数据表中没有 ESD 信息的 TI 器件

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1057040/tle2142-ti-parts-without-esd-information-on-datasheet

器件型号:TLE2142

您好,团队

请提供他们的 ESD 信息。 谢谢你。

TI P/N ESD_HBM ESD_CDM

TL3116IDR

TLE2142AIDR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLE2142是 ESD HBM 额定值为500V 的旧器件-请参阅下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Depeng、

    以下是您需要的 ESD 信息:  

    最棒的

    Raymond